Die Zusammenarbeit mit einem Vertreter eines der Hersteller von Vertiv erlaubt die Konfiguration komplexer Designs für Ihre individuellen Anforderungen. Wenn Sie ein Unternehmen sind, das technische Beratung zu einem großen Projekt benötigt, kann Vertiv Ihnen diesen Support bieten.

Mehr erfahren

Viele Kunden erwerben Vertiv Produkte für ihre IT-Anwendungen über einen Vertriebspartner von Vertiv. Unsere Partner verfügen über umfangreiche Schulung und Erfahrung und sind einzigartig dafür positioniert, ganze IT- und Infrastrukturlösungen mit Vertiv-Produkten zu spezifizieren, zu verkaufen sowie Support dafür anzubieten.

Einen Vertriebspartner finden

Sie wissen schon, was Sie brauchen? Möchten Sie den Komfort des Online-Einkaufs und -Versands nutzen? Vertiv Produkte aus bestimmten Kategorien können über einen Online-Vertriebspartner erworben werden.


Finden Sie einen Online Reseller

Brauchen Sie Hilfe bei der Produktauswahl? Sprechen Sie mit einem hochqualifizierten Vertiv-Spezialisten, der Ihnen den Weg zu genau der Lösung weist, die für Sie die richtige ist.



Wenden Sie sich an einen Spezialisten von Vertiv

Wenn Sie schon einmal nach einer USV als Backup-Stromversorgung gesucht haben, wissen Sie bereits, dass Sie bei der Auswahl einer unterbrechungsfreien Stromversorgung eine unbegrenzte Anzahl von Optionen haben. Eingrenzung und Auswahl der richtigen USV-Stromversorgung für Ihre Anwendung hängt von einer Reihe verschiedener Faktoren ab, darunter die Typologie, Lastkapazität und Laufzeit der USV, um nur einige zu nennen.

Erleichtern Sie sich die Auswahl Ihres USV-Systems mit einem leistungsstarken Auswahltool von Vertiv

Vertiv bietet einen attraktiven Produktselektor an, mit dem Sie USV-Systeme nach diesen und vielen anderen Funktionen filtern und dann die Ihren Kriterien entsprechenden Optionen vergleichen können. Es ist ein hocheffizientes und zeitsparendes Tool zur Auswahl der idealen USV-Backup-Stromversorgung für Ihre konkreten Anforderungen.

Um das Produktauswahl-Tool wirksam nutzen zu können, sollten Sie jedoch ein paar Dinge wissen. Wir wollen zunächst mit den Grundlagen beginnen.

Was ist eine USV?

In unserem Artikel mit dem passenden Titel Was ist eine USV? finden Sie eine detaillierte Beschreibung, einschließlich Anwendungsfälle, in denen diskutiert wird, wann und warum Sie eine USV brauchen. In dem Artikel wird erklärt, dass eine unterbrechungsfreie Stromversorgung kritische Geräte wie Server und andere elektronische Komponenten in Computernetzwerken durch die Energie, die üblicherweise in einer wiederaufladbaren Batterie gespeichert wird, sofort mit Notstrom versorgt. Der Strom aus der USV stellt sicher, dass diese Systeme auch bei einem Ausfall der Hauptstromquelle weiterhin ordnungsgemäß funktionieren. Im Gegensatz zu Generatoren oder anderen Notstromversorgungen, die einige Sekunden brauchen, bis sie anlaufen, stellt eine USV sicher, dass der Strom ununterbrochen weiter zur Verfügung steht. Daher der Name unterbrechungsfreie Stromversorgung. Der Backup mit Hilfe der USV-Batterie versorgt die kritische Last weiter, bis die Backup-Stromversorgungen mit ihrer längeren Laufzeit anlaufen und die Versorgung übernehmen.

Was sind die Unterschiede zwischen den wichtigsten USV-Topologien?

Eines der wichtigsten Suchkriterien, die Sie im USV-Produktselektor auswählen können, ist der Produkttyp. Es gibt drei verschiedene Arten von USV-Typologien: Online-Doppelwandler, Line-Interactive und Offline (auch als Standby und Batterie-Backup bezeichnet). Im Artikel Welche verschiedenen Arten von USV-Systemen gibt es? gehen wir im Detail auf jede einzelne ein. Aber die Auswahl hängt in der Regel davon ab, wie kritisch und wie empfindlich die zu schützenden Geräte sind.

Im Allgemeinen bietet eine Online-Doppelwandler-USV den optimalen Leistungsschutz, indem sie die kritische Last von praktisch allen Störungen oder Unregelmäßigkeiten in der Netzstromversorgung isoliert. Sie ist immer online, konditioniert den eingehenden Strom und bietet gleichzeitig ein Backup mit Hilfe einer Batterie. Eine line-interactive USV erlaubt zusätzlich zum Batterie-Backup auch eine Stromkonditionierung und kann Schutz vor den meisten Problemen in der Stromversorgung bieten. Allerdings kommt es beim Umschalten auf Batterie-Backup zu einer Unterbrechung der Stromversorgung von 4-6 Millisekunden. Schließlich schützt die Offline-USV vor den meisten Spitzen und kann viele Engpässe ausgleichen, sie hält jedoch bei kleineren Einbrüchen und Überspannungen die Stromversorgung nicht perfekt aufrecht.

Sollte ich eine einphasige USV oder eine 3-phasige USV wählen?

Einphasiger Wechselstrom wird in der Regel für Anwendungen im Haushalt und in kleinen Gewerbebetrieben verwendet, z. B. für die Beleuchtung und für Kleingeräte. Kleinere Stromverbraucher, wie Schulen, Bürogebäude oder kleinere Edge-Anwendungen, können sich bedenkenlos für eine einphasige USV entscheiden. Größere Rechenzentren und andere gewerbliche und industrielle Einrichtungen mit stromintensiven Geräten benötigen jedoch in der Regel ein3-phasiges Stromversorgungssystem, das mehr Strom mit höherer Effizienz liefern kann. Der Artikel 3-Phasen-Strom: Was das ist und welche Vorteile er bringt, gibt eine detaillierte Erklärung.

Welche Leistungsklasse benötige ich, um die richtige Größe des USV-Systems zu wählen?

Die richtige Größe der USV ist entscheidend, um einen effizienten Betrieb zu gewährleisten. Wenn Sie ein USV-System auswählen, das zu groß ist, ist das Gerät ineffizient. Wenn Sie ein USV-System auswählen, das zu klein ist, kann es Ihre Stromverbraucher in Zukunft nicht mehr versorgen. Um festzustellen, welche Größe Sie benötigen, ermitteln Sie zunächst Ihre aktuelle Stromlast und schätzen Sie Ihre zukünftige Stromlast anhand des erwarteten Wachstums und der Hinzufügung neuerer Geräte mit höherem Strombedarf. Dann sollten Sie ein USV-System mit der Kapazität wählen, die Ihrem maximalen Stromverbrauch entspricht, mit noch etwas Platz für weiteres Wachstum.

Dazu müssen Sie zwei Dinge berücksichtigen: die Leistungsklasse in Volt-Ampere (VA). Und den Leistungsfaktor. Ein USV-System mit einem Leistungsfaktor von nur 0,8 kann nur 80 Prozent seines Nennwerts liefern. Dagegen kann eine USV mit einem Leistungsfaktor von 1,0 100 Prozent ihrers Nennwerts liefern. Im USV-Produktselektor können Sie eine Kapazität zwischen 350 VA und 20 kVA angeben.

Was muss ich über die Batteriechemie wissen?

Mit dem USV-Auswahl-Tool können Sie angeben, welche Chemie Ihre Batterie verwenden soll, z. B. Blei-Säure oder Lithium-Ionen. Eine Lithium-Ionen-Batterie ist die technologisch modernste Wahl. Die Lithium-Ionen-Technologie bietet eine Vielzahl von Vorteilen für USV-Systeme, ist ein Whitepaper mit weiteren Informationen zu diesem Thema. Herkömmlichere Batterien, wie VRLA, sind dagegen oft preiswerter. Sie sollten die Betriebstemperaturen, die Gesamtbetriebskosten (TCO), die Lebenserwartung und die Wartungsanforderungen berücksichtigen, um die richtigen USV-Batterien für Ihre sensiblen IT-Geräte und Ihre konkreten geschäftlichen Anforderungen auszuwählen.

Wie sieht es mit dem Formfaktor aus? Wo installiere ich die USV?

USV-Systeme sind mit einer Vielzahl verschiedener Formfaktoren erhältlich, und mit dem USV-Produktselektor können Sie unter sieben verschiedenen Optionen auswählen, darunter USV-Systeme, die konvertierbar sind und entweder in einem Rack oder in einem Tower montiert werden können. Weitere Optionen sind Mini-Tower, bodenmontierte Anlagen, Desktop-Systeme oder wandmontierte USV-Systeme. Oft wird die Auswahl durch den in Ihrer Rechenzentrumsumgebung verfügbaren Platz bestimmt. Haben Sie noch Platz im Rack? Oder würden Sie lieber Wandfläche nutzen und das Rack für mehr Server und Netzwerkgeräte freimachen? Für manche Anwendungen ist ein USV-System erforderlich, das für das Rack zu groß ist. In diesem Fall müssen Sie Tower oder freistehende Formfaktoren berücksichtigen.

Wie berechne ich die Laufzeit meiner USV, die die richtige Menge an USV-Batterie-Backup gewährleistet?

Die Laufzeit der USV ist die Dauer, für die eine USV die angeschlossenen Verbraucher mit Batteriestrom versorgen kann. Sie können die Laufzeit selbst berechnen, indem Sie die Kapazität der USV-Batterie mit der Eingangsspannung der USV multiplizieren und dann die Summe durch die gesamte unterstützte Last (in Watt) dividieren. Oder Sie können den Vertiv USV-Laufzeitrechner verwenden, um die Batterielaufzeit für eine Reihe verschiedener Liebert USV-Modelle zu bestimmen. Geben Sie einfach das Modell ein und ziehen Sie dann die Leiste im interaktiven Diagramm auf die entsprechende Last. Dann bekommen Sie die USV-Laufzeit in Minuten angezeigt. Mit dem USV-Auswahl-Tool können Sie auch die gewünschte Batterielaufzeit sowohl bei Volllast als auch bei Halblast angeben. Dann werden nur Modelle angezeigt, die diese Kriterien erfüllen.

Was sollte ich sonst noch beachten?

Viele Unternehmen müssen (oder möchten einfach) TAA-konforme USV-Systeme auswählen, die in den Vereinigten Staaten oder anderen TAA-konformen Ländern hergestellt oder „wesentlich umgewandelt“ wurden. Andere Unternehmen suchen nach USV-Systemen, die die Norm Energy Star erfüllen, um ihren Effizienzzielen näher zu kommen. Mit dem USV-Produktselektor können Sie eine oder beide dieser Optionen angeben, um eine breite Palette von Liebert USV-Systemen zu finden, die diese Anforderungen erfüllen, darunter einphasige, 3-phasige, Online-Doppelwandler- und Line-Interactive-Optionen.

So finden Sie schnell das USV-System, das alle Ihre Kriterien erfüllt.

Natürlich gibt es bei der Auswahl einer USV für die Stromversorgung eine Vielzahl von Faktoren zu berücksichtigen. Wenn Sie Ihre konkreten Anforderungen einmal kennen, kann der USV-Produktselektor bei der Suche nach einem USV-System, das Ihren Anforderungen entspricht, die Arbeit drastisch vereinfachen. Wenn Sie Hilfe bei der Angabe Ihrer Anforderungen oder bei der Eingrenzung Ihrer Optionen benötigen, rufen Sie bei Vertiv an und lassen Sie sich von unseren Experten bei der Auswahl der idealen unterbrechungsfreien Stromversorgung für Ihre Anwendung helfen.

PARTNER
Partner-Login

Sprache & Standort