Die Zusammenarbeit mit einem Vertreter eines der Hersteller von Vertiv erlaubt die Konfiguration komplexer Designs für Ihre individuellen Anforderungen. Wenn Sie ein Unternehmen sind, das technische Beratung zu einem großen Projekt benötigt, kann Vertiv Ihnen diesen Support bieten.

Mehr erfahren

Viele Kunden erwerben Vertiv Produkte für ihre IT-Anwendungen über einen Vertriebspartner von Vertiv. Unsere Partner verfügen über umfangreiche Schulung und Erfahrung und sind einzigartig dafür positioniert, ganze IT- und Infrastrukturlösungen mit Vertiv-Produkten zu spezifizieren, zu verkaufen sowie Support dafür anzubieten.

Einen Vertriebspartner finden

Sie wissen schon, was Sie brauchen? Möchten Sie den Komfort des Online-Einkaufs und -Versands nutzen? Vertiv Produkte aus bestimmten Kategorien können über einen Online-Vertriebspartner erworben werden.


Finden Sie einen Online Reseller

Brauchen Sie Hilfe bei der Produktauswahl? Sprechen Sie mit einem hochqualifizierten Vertiv-Spezialisten, der Ihnen den Weg zu genau der Lösung weist, die für Sie die richtige ist.



Wenden Sie sich an einen Spezialisten von Vertiv

IT-Racks haben einzigartige Anforderungen an die Stromversorgung

Ein unterbrechungsfreies Stromversorgungssystem (USV) für Racks ist für den Einsatz in Standard-19-Zoll-IT-Racks oder Rack-basierten Gehäusen konzipiert. Rack-basierte USV-Systeme müssen so konzipiert sein, dass sie maximale Leistung in sehr kompakten Gehäusen mit eingebauten Batterien liefern. Eine Rack-USV verwendet im Allgemeinen vertikalen Rackraum von 1U bis 12U.

Die meisten Rack-USV-Systeme verwenden entweder online (Doppelwandler) oder line-interactive (netzinteraktive) Topologien. Jede Technologie hat ihre Vorteile und kann für die Konfiguration eines kosteneffizienten Leistungsschutzes notwendig sein, insbesondere in komplexen Systemen. Die Auswahl hängt von Faktoren ab, einschließlich der Kritikalität der geschützten Netzwerkgeräte, der Ladungsgröße, des Standorts und der Budgetüberlegungen.

Der richtige Leistungsschutz ist wichtiger als je zuvor

Da die Digitalisierung in praktisch jedem Sektor zunimmt, ist die verteilte IT für die Unterstützung von Nutzern, die Bereitstellung von Services und die Erfassung von Daten unerlässlich geworden. Über Bildungswesen, Behörden, Bankwesen, Einzelhandel und eine Vielzahl anderer Branchen hinweg stärken IT-Organisationen die Kapazität und Ausfallsicherheit von Remote-Standorten und stellen Geräte an neuen und unterschiedlichen Standorten bereit.

Die IT-Kapazität erweitert sich von den Kern-Rechenzentren bis zum Netzwerkrand, was Systeme zur unterbrechungsfreien Stromversorgung (USV) erfordert, um sich anzupassen und höhere Sicherheit zu bieten. Der sogenannte Netzwerkrand ist kein einfacher Schrank mehr für Datenspeicherung und Netzwerkausrüstung. Verteilte, dezentrale Architektur ist jetzt entscheidend für die Datenverarbeitungsumgebung.

Die Verbreitung des Internets der Dinge (Internet of Things, IoT) und der Cloud-Services hat neue Erwartungen an Edge Computing geschaffen. Die Verbraucher erwarten eine ständige Verfügbarkeit, mit fast sofortiger Reaktion als Schlüsselfaktor. Dies führt zu einem wachsenden Bedarf an lokalen Edge-Zentren, die Daten näher am Benutzer verarbeiten können.

Der Großteil der IT-Infrastruktur dahinter basiert auf Racks und den Netzwerkgeräten, die in ihnen montiert sind. Um den Betrieb kritischer Server und Netzwerkkomponenten zu schützen, ist es wichtig, ein zuverlässiges USV-System in der Nähe zu haben, um die kontinuierliche Verfügbarkeit kritischer Systeme zu gewährleisten. Wo immer sich diese Racks befinden, muss zusammen mit den anderen Komponenten ein Leistungsschutz vorhanden sein. In den meisten Fällen wird das USV-System im IT-Rack zusammen mit den Netzwerkgeräten montiert, die es schützt.

Aufgrund ihrer Bedeutung sind die heutigen Rack-basierten Computerräume geschäftskritisch und IT-Manager werden zunehmend gezwungen, sie zu schützen. Zuverlässigkeit bedeutet Verfügbarkeit und das beginnt mit kontinuierlicher Leistung. Ihre Datenverarbeitungsleistung hängt von einer zuverlässigen, von USV bereitgestellten Backup-Stromversorgung ab, die sich direkt im Rack befindet.

Innerhalb des Racks

Rack-montierte Server sind das Herzstück der heutigen Netzwerk-Datenverarbeitungssysteme. Diese kritischen Komponenten benötigen einen zuverlässigen, kompakten Leistungsschutz, der mit den wachsenden Anforderungen Schritt hält. Das 19-Zoll-Serverrack ist die Standardgröße für die Montage dieser Geräte und ermöglicht dichte Hardwarekonfigurationen mit kleiner Stellfläche. Rack-montierbare Geräte werden durch Anschrauben oder Anklippen der Frontplatte in das Rack eingebaut. Durch die Konsolidierung von Servern und USV in einem einzigen Rack können große Vorteile bei der Platzersparnis erzielt werden.

Rack-USV-Systeme wurden für Server und Netzwerkgeräte entwickelt, die in Rackmount-Umgebungen verwendet werden, und eignen sich ideal für geschäftskritische Anwendungen und Systeme, Netzwerkarbeitsstationen, Server, IDF/Netzwerkschränke, große Netzwerkperipheriegeräte, VoIP und Workstations.

Die heutigen konvergierten Netzwerke erfordern eine höhere Verfügbarkeit und Zuverlässigkeit. IT-Experten benötigen Systeme mit einem höheren Maß an Leistungsschutz, die sich an verschiedenste Lastspannungen und Steckertypen anpassen lassen, gleichzeitig jedoch einfach zu installieren und zu warten sind. Diese Anwendungen erfordern auch USV-Systeme mit Kommunikationsfunktionen, um SNMP- und webbasiertes Management sowie die Verbindung für Umgebungssensoren bereitzustellen.

Racks können an einer Vielzahl von Standorten und Umgebungen verwendet werden, was bedeutet, dass eine Rackmount-USV auch an diesen Standorten ordnungsgemäß funktionieren können muss. Sie können überall aufgestellt werden, von großen Rechenzentren bis hin zu Netzwerkschränken und anderen abgelegenen Standorten.

Topologien von Rack-USV

Rack-Systeme sind im Allgemeinen eine dieser beiden Arten von USV-Konfigurationen:

Online-USV (Doppelwandler) – Die Online-USV versorgt die Geräte kontinuierlich mit hochwertigem Wechselstrom, ohne Unterbrechung beim Umschalten auf die Batterie. Sie schützt Netzwerkgeräte vor fast allen Netzstörungen, die auf komplette und partielle Stromausfälle, Spannungsabfälle, Überspannungen oder Rauschstörungen zurückzuführen sind. Eine echte Online-Doppelwandler-USV bietet 100 % Spannungsaufbereitung, null Umschaltzeit zur Batterie, keine Änderung der Ausgangsspannung und besseren Überspannungsschutz als Line-Interactive-Einheiten. Wenn es um kritische IT-Lasten geht, schützt nur die Online-Doppelwandler-Technologie vollständig bei allen Eventualitäten.

Line-interactive USV – Line-Interactive-USV-Systeme bieten sowohl Spannungsaufbereitung als auch Batterie-Backup. Diese Technologie ist besonders effektiv in Bereichen, in denen Ausfälle selten sind, aber Leistungsschwankungen häufig vorkommen. Line-interactive USVs unterstützen einen großen Schwankungsbereich bei der Eingangsspannung, bevor sie auf Batterie-Backup umschalten. Neben dem Batterie-Backup bietet die line-interactive USV eine weitaus bessere Kontrolle über Leistungsschwankungen als Offline-Systeme. Der entscheidende Vorteil der line-interactive USV sind der Spannungserhöhungsschaltkreis und der Bereich der Eingangsspannung, den die USV akzeptiert. Je größer dieser Bereich, desto umfassender sind Sie geschützt. Bietet eine Leistungsaufbereitung mit einer Leistungsunterbrechung von 4–6 Millisekunden beim Umschalten auf Batterie-Backup.

Vertiv bietet branchenführende Rack-USV-Systeme

Vertiv bietet die branchenweit umfassendste Produktlinie von Rackmount-USV-Systemen für Edge-Netzwerkanwendungen mit sowohl Online- als auch line-interactive Technologien. Diese Systeme sind auf Zuverlässigkeit und Flexibilität ausgelegt und kombinieren die Leistungskapazität mit hervorragenden operativen Merkmalen in einem möglichst kleinen Paket.

Online

Line-Interactive

Vertiv™ Edge ist eine Familie hochzuverlässiger, effizienter, verwaltbarer und flexibler Line-Interactive-Sinuswellen-USV, mit Modellen von 500 VA bis 3000 VA in den Formfaktoren 1U, 2U, 3U, Mini-Tower, Rack/Tower und Rack-Mount (je nach Modell). Mit einem hohen Leistungsfaktor von 0,9, steuerbaren Steckdosen und erweiterten Laufzeitoptionen ist Vertiv Edge eine kostengünstige Wahl für den Schutz von Server- und Netzwerkgeräten bei verteilten und Edge-IT-Anwendungen.

PARTNER
PARTNER
Partner-Login

Sprache & Standort