Die Zusammenarbeit mit einem Vertreter eines der Hersteller von Vertiv erlaubt die Konfiguration komplexer Designs für Ihre individuellen Anforderungen. Wenn Sie ein Unternehmen sind, das technische Beratung zu einem großen Projekt benötigt, kann Vertiv Ihnen diesen Support bieten.

Mehr erfahren

Viele Kunden erwerben Vertiv Produkte für ihre IT-Anwendungen über einen Vertriebspartner von Vertiv. Unsere Partner verfügen über umfangreiche Schulung und Erfahrung und sind einzigartig dafür positioniert, ganze IT- und Infrastrukturlösungen mit Vertiv-Produkten zu spezifizieren, zu verkaufen sowie Support dafür anzubieten.

Einen Vertriebspartner finden

Sie wissen schon, was Sie brauchen? Möchten Sie den Komfort des Online-Einkaufs und -Versands nutzen? Vertiv Produkte aus bestimmten Kategorien können über einen Online-Vertriebspartner erworben werden.


Finden Sie einen Online Reseller

Brauchen Sie Hilfe bei der Produktauswahl? Sprechen Sie mit einem hochqualifizierten Vertiv-Spezialisten, der Ihnen den Weg zu genau der Lösung weist, die für Sie die richtige ist.



Wenden Sie sich an einen Spezialisten von Vertiv

Server-Räume stellen als geschlossene Räume einen zentralen Punkt dar, an dem Unternehmen ihre Netzwerk-Server-Ressourcen betreiben. Bei der Gestaltung solcher Umgebungen müssen Netzwerkkonnektivität und Stromversorgung, Raumtemperaturregelung und Belüftung, die Sicherheit von Räumen und Racks sowie Brand- und Erdbebensicherheit berücksichtigt werden.

Server-Räume unterscheiden sich von zwei ähnlichen Serverumgebungen: Rechenzentren und Kleinstrechenzentren.

Rechenzentren kann man sich als Gebäude vorstellen, die aus vielen Server-Räumen bestehen. In der Praxis unterscheiden sich echte Rechenzentren jedoch von Server-Räumen darin, welche Netzwerkbandbreite sie ermöglichen müssen. Während ein Server-Raum in der Regel nur die Ressourcen liefert, die für ein einzelnes Unternehmen benötigt werden, kann ein Rechenzentrum mehrere Unternehmen und Tausende oder Millionen von Benutzern gleichzeitig unterstützen. Daher sind dafür hochspezialisierte Designs und Geräte erforderlich. Das macht Rechenzentren effektiv zu einer Klasse für sich.

Das Konzept der Kleinstrechenzentren steht dem Server-Raum näher. Dabei sind sie vollständig geschlossene, tragbare Einheiten, die dazu dienen können, die Datenkapazitäten eines Unternehmens bei Bedarf zu erweitern. Aufgrund der Vorteile einer schnellen Bereitstellung dienen Mikrorechenzentren zur Erweiterung der Datenverarbeitungskapazität in abgelegenen Gebieten, zur Schaffung von Kapazitäten bei Naturkatastrophen und zur Bereitstellung vorübergehender Kapazitäten beim Umzug von Rechenzentren.

Konstruktive Überlegungen zu Server-Räumen

Bei der Entwicklung einer Server-Raum-Umgebung sind die folgenden Eigenschaften zu berücksichtigen: Raumspezifikationen, Geräte, Brandschutz und Kühlung. Konstruktive Entscheidungen sollten je nach Serverkapazität getroffen werden, die das Unternehmen braucht, sowie nach der Gesamtserverkapazität, die der zugewiesene Server-Raum zulässt. Eine Unterbelegung des Raums ist zu wenig effizient, während eine Überbelegung das Risiko für zusätzliche Kosten oder sogar gefährliche Zwischenfälle erhöhen kann.

  • Zu den Raumspezifikationen gehören Schalltrennwände, große Türen, durch die die Geräte passen, antistatische Böden zur Vermeidung elektrostatischer Entladungen und genügend Fenster für die Sicherheit und Temperaturregelung des Raumes.
  • Zu den Überlegungen zur technischen Ausrüstung gehören die erforderliche Leistungsdichte (gemessen in Watt pro Quadratmeter oder Kilowatt pro Rack), Erdbebensicherheit sowie die Erdung der Stromversorgung von Server-Racks, genügend Freiraum, damit die Geräte bewegt werden können (die typische Raumhöhe beträgt dabei 2,70 m), eine ausreichende Deckenhöhe, die die Lüftungskanäle über dem Freiraum aufnehmen kann, und der Einbau von mindestens einem Telefon im Raum.
  • Brandschutzüberlegungen sind u.a. die Verwendung von Feststofffeuerlöschern und die gewünschte Brandschutzklasse für Server-Räume, insbesondere wenn die Verkabelung durch die Decke oder die Böden verläuft.
  • Überlegungen zur Kühlung sind u.a. die Luftverteilung im Boden oder die Verlegung von Lüftungskanälen in der Decke, über die Stellen mit besonders hoher Wärmeentwicklung kühle Luft zugeführt wird, oder die Warm-/Kaltgang-Konfiguration, die die Belüftung und Kühlung optimiert.

Server-Raumdienste

Für Server-Räume gelten andere Überlegungen hinsichtlich ihres täglichen Betriebs sowie Standardbetriebsanweisungen, auch für die Installation neuer Geräte und die Entsorgung defekter oder älterer Geräte. Die folgenden Bereiche beschreiben die allgemeinen Überlegungen zu Best Practices, die regelmäßig überprüft werden sollten.

  • Serverinstallation — Installationen sollten redundante Stromversorgungen, getrennte Strom- und Datenkabel, eine entsprechend bemessene und zertifizierte Verkabelung haben. Die Gewichtsverteilung der Racks sollte Konfigurationen mit niedrigem Schwerpunkt bevorzugen, Daten- und Glasfaserkabel sollten möglichst kurz sein und Glasfasern dürfen den zulässigen Biegeradius nicht überschreiten.
  • Netzwerklayout — Switches und andere Netzwerkgeräte sollten logisch platziert werden, damit die Kabel möglichst kurz sind, und kritische Systeme, die Redundanz erfordern, sollten über zusätzliche Switches und Router verfügen, die an eine redundante Stromversorgung angeschlossen sind
  • Serverentfernung — Alle Kabel und Servergeräte sollten vor der Entsorgung ordnungsgemäß demontiert und beschriftet werden. Dabei ist die Datenbank mit den vorhandenen Geräten zu aktualisieren, damit sichtbar ist, welche Server entfernt wurden.
  • Notfalleinsätze — Es sind Notfallrichtlinien festzulegen und aufzustellen und Notfalleinsätze zu üben. Kommunikationsrichtlinien für den Notfall müssen vorhanden sein. Notfalleinsatzgerät und Feuerlöscher müssen vor Ort verfügbar sein.
  • Entwicklung von Verfahren und Richtlinien — Werkshandbücher, die alle Richtlinien und Verfahren beschreiben, müssen zur Verfügung stehen, und die Richtlinien sind jährlich zu überprüfen und zu aktualisieren.
  • Verwaltung der Tools und Geräte zur Unterstützung des Standorts — Ein Bestandsprotokoll für den Standort ist zu führen. Es sind Verfahren festzulegen, um Geräte und Werkzeuge und deren Wartung zu dokumentieren.

Server-Raumdesign und Infrastrukturoptionen

Für Server-Räume gibt es zahlreiche Gestaltungsoptionen. Da der Bedarf der Nutzer nach Rechenkapazität zunimmt und sich die Technologie weiterentwickelt, werden weiterhin neue Anbieter und Technologieangebote auf den Markt kommen, die allgemeine und spezielle Server-Raumlösungen abdecken. Die folgenden Informationen sollen Ihnen bei der Auswahl geeigneter Komponenten helfen, die Ihren individuellen Bedürfnissen entsprechen.

Racks, Schränke und Gehäuse

Server-Racks, Schränke und Gehäuse schützen Ihre Server im Server-Raum baulich. Darin können in der Regel unterbrechungsfreie Stromversorgungen (USV) und andere Hardware untergebracht werden. Die Wahl optimaler Server-Racks hängt von Größe, Typ, Kühlstrategie, Stromverteilung und Sicherheit ab, die für Räume in Ihrem Unternehmen erforderlich sind.

Die Größe der Server-Racks ist standardisiert und wird in Rack-Einheiten (HE) gemessen. Diese geben an, wie viele Server sie aufnehmen können. Es sind verschiedene Arten erhältlich, von einfach bis robust, darunter kleine Racks, tragbare Racks, Racks in Standardgröße für Rechenzentren und vollständig geschlossene wasser- und staubdichte Schränke.

Weitere Informationen: Anlagen, Gehäuse und Racking-Systeme

Stromversorgung: Redundanz und Distribution

Die Optionen für die Stromversorgungssysteme sollen kritische Systeme vor schädlichen Schwankungen in der Netzstromversorgung schützen und gleichzeitig den ununterbrochenen Serverbetrieb aufrechterhalten. Dazu gehören Systeme für die Notstromversorgung, Stromverteilung und Stromüberwachung. Gängige Lösungen sind u.a.:

  • Rack-Stromverteilungseinheiten — Diese Rack-PDUs verfügen über mehrere Steckdosen zur Verteilung des Stroms auf mehrere Geräte, und sie haben Formfaktoren, mit denen sie in fast jedes Server-Rack passen. In der Regel sind Rack-PDUs mit Überspannungsschutz ausgestattet, und modernere Modelle erlauben Leistungsmessung und dezentrale Steuerung.
  • Unterbrechungsfreie Stromversorgung — Die USV, auch als Backup-Stromversorgungssystem bekannt, bietet einen Puffer zwischen der Netzstromversorgung und den Servergeräten. Bei einem Stromausfall halten diese Geräte die Stromversorgung aufrecht, bis die Netzstromversorgung wieder gegeben ist oder eine alternative Stromquelle einspringt.
  • Stromüberwachungssoftware — In Unternehmen, in denen Ausfallzeiten ein kritisches Problem darstellen, ist die Verwendung intelligenter Rack-PDUs, Sensoren und Software zur Überwachung von Rechenzentren unerlässlich, um den Betrieb zu optimieren und einen unterbrechungsfreien Betrieb zu gewährleisten.

Weitere Informationen: Produkte für die kritische Stromversorgung

Temperaturregelung

Es kann ausreichen, kleine Server-Räume über die Klimaanlage des Gebäudes zu kühlen. Andere, die größer oder dichter sind, erfordern dagegen ein präziseres Wärmemanagement mit Kühllösungen, die speziell für kritische IT-Geräte ausgelegt sind. Bei High-Performance-Computing-Anwendungen können Flüssigkeitskühlsysteme optimal geeignet sein.

Warum ist die Temperaturüberwachung in einem Server-Raum wichtig?

Weitere Informationen: Wärmemanagement-Lösungen

Zugänglichkeit (Zugangskontrolle)

Die Sicherung von Server-Räumen und die Zutrittskontrolle sind für die meisten Unternehmen ein wichtiges Anliegen. Neben der Verriegelung von Server-Räumen oder Schranktüren gibt es jedoch viele Geräte, mit denen Unternehmen ihre IT-Ressourcen schützen und dabei die Produktivität steigern können. KVM-over-IP-Switches erhöhen die Sicherheit, indem sie dafür sorgen, dass der Zugang vor Ort möglichst selten erforderlich ist und die Administratoren die Geräte fernsteuern können.

Weitere Informationen: Verwaltung, Steuerung und Überwachung

PARTNER
Partner-Login

Sprache & Standort