Rivolgiti a un rappresentante di Vertiv che lavorerà al tuo fianco e ti aiuterà a realizzare progetti complessi in base alle tue esigenze. Se la tua organizzazione ha bisogno di assistenza tecnica per un grande progetto, Vertiv può fornirti tutto il supporto necessario.

Ulteriori informazioni

Molti clienti si affidano ai reseller che sono partner di Vertiv per l’acquisto di prodotti ideali per le loro applicazioni IT. Affidati alle elevate competenze dei nostri partner che, grazie ai prodotti Vertiv, sono in grado di offrire soluzioni complete per infrastrutture e applicazioni IT: dalle specifiche alla vendita all’assistenza.

Trova un reseller

Sai già di cosa hai bisogno? Vorresti la comodità dell’acquisto e della spedizione online? Alcune categorie di prodotti Vertiv si possono acquistare tramite un reseller online.


Trova un reseller online

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

Edge è dove pensiamo che sia?

A cura di Martin Olsen, Vicepresidente del reparto global edge e soluzioni integrate di Vertiv.

Martin T. Olsen •

Molto è stato scritto e detto sull’Edge di rete negli ultimi cinque anni, con poco accordo su cosa e dove si trovi. Questa mancanza di coerenza si è fatta sentire fino a quando, all'inizio dell'anno scorso, abbiamo deciso di fare qualcosa in proposito. Il risultato è stato un progetto di ricerca che esaminava i casi d'uso emergenti per le distribuzioni edge e categorizzato ciò che abbiamo identificato come quattro archetipi per quei siti edge.

Come per qualsiasi ricerca, l'output è una istantanea del tempo. I risultati sono validi ancora oggi, anche se ci allontaniamo da quel momento e ci avviciniamo più a un edge più definito e, alla fine, a reti 5G. La questine di fondo, come è ora, era: La domanda promuoverà investimenti e implementazione di edge e detterà in che modo vengono architettati diversi siti edge.

Il punto di vista di AT&T sul 5G all’Edge

Jeff Shafer, assistente del vice presidente della gestione dei prodotti per soluzioni edge di AT&T, ha fatto alcuni commenti interessanti su tali argomenti in un articolo che è stato pubblicato su Data Center Knowledge la settimana scorsa (AT&T sostiene che Edge non è dove pensiate che sia). Leggo le sue osservazioni come una valutazione onesta dello stato di Edge in relazione alle fasi iniziali dell'implementazione di 5G. Gran parte della discussione circa 5G è stata incentrata su alcune delle applicazioni più ambiziose, come i veicoli autonomi, ma tali funzioni rimangono realisticamente lontane da un’adozione diffusa. Il termine a breve termine promette miglioramenti più incrementali rispetto ai servizi 4G e concordo con Jeff che le architetture supportate avranno probabilmente un aspetto più simile a un snodo della metropolitana coni fiocchi piuttosto che micro data center alla base di ogni ripetitore per cellulari.

In che modo verrà effettivamente implementato 5G

In ultima analisi, tutto torna al problema che state cercando di risolvere. C'è una gara comprensibile per implementare 5G, ma la posizione di tali implementazioni e il modo in cui sono costruite dipendono dalla domanda. Non si tratta di uno scenario “costruiscila e verranno”, ma piuttosto di stimolare la fornitura. Quando i consumatori e le aziende iniziano a richiedere una Qos (qualità del servizio) migliore per eseguire applicazioni esistenti e nuove, gli operatori costruiranno la rete per fornire tale livello di servizio. Ma la realtà è che 4G LTE soddisfa la grande maggioranza della domanda di oggi.

Naturalmente, l’edge 4/5G è solo uno dei numerosi tipi di implementazioni edge. I siti edge che supportano l’assistenza sanitaria differiscono da quelli che supportano la vendita al dettaglio, che sono diversi da quelli che supportano le istituzioni finanziarie, a loro volta diversi da quelli che supportano le applicazioni industriali. Per questo motivo, presso Vertiv, ci sforziamo di essere una specie di coltello multiuso per i clienti di tutti i settori, offrendo competenze e soluzioni per soddisfare le esigenze di qualsiasi sito.

Come è il tuo edge ora e come pensi che sarà nei prossimi cinque anni? Pensi che l’elaborazione della rete edge di AT&T sia una giusta previsione di come saranno le cose?

Articoli correlati

PARTNER
Presentazione
PARTNER
Presentazione
Login dei partner

Lingua & Ubicazione