Rivolgiti a un rappresentante di Vertiv che lavorerà al tuo fianco e ti aiuterà a realizzare progetti complessi in base alle tue esigenze. Se la tua organizzazione ha bisogno di assistenza tecnica per un grande progetto, Vertiv può fornirti tutto il supporto necessario.

Ulteriori informazioni

Molti clienti si affidano ai reseller che sono partner di Vertiv per l’acquisto di prodotti ideali per le loro applicazioni IT. Affidati alle elevate competenze dei nostri partner che, grazie ai prodotti Vertiv, sono in grado di offrire soluzioni complete per infrastrutture e applicazioni IT: dalle specifiche alla vendita all’assistenza.

Trova un reseller

Sai già di cosa hai bisogno? Vorresti la comodità dell’acquisto e della spedizione online? Alcune categorie di prodotti Vertiv si possono acquistare tramite un reseller online.


Trova un reseller online

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

I rack IT hanno requisiti di alimentazione unici

Un Rack UPS è progettato per l’uso all’interno di rack IT standard da 19 pollici o di enclosure basati su rack. I sistemi UPS basati su rack devono essere progettati per fornire la massima potenza in formati molto ridotti con batterie integrate. Un UPS di questo genere generalmente utilizza da 1U a 12U di spazio verticale.

La maggior parte dei sistemi UPS basati su rack utilizza topologie di alimentazione online (a doppia conversione) o line-interactive. Ogni tecnologia offre diversi vantaggi e conoscerli può tornare utile al fine di configurare un sistema di protezione dell’alimentazione economicamente vantaggioso, specialmente nell’ambito di sistemi complessi. La scelta dipende da fattori come la criticità delle apparecchiature protette, la dimensione del carico, la posizione e le considerazioni relative al budget.

La corretta protezione dell’alimentazione è più importante che mai

Con l’aumento della digitalizzazione praticamente in ogni settore, l’IT distribuito è diventato essenziale per supportare gli utenti, fornire servizi e raccogliere dati. Le organizzazioni IT stanno rafforzando la capacità e la resilienza dei siti remoti e implementando le apparecchiature in nuove e diverse tipologie di sedi in diversi settori, tra cui istruzione, pubblica amministrazione, banche, retail e molti altri settori.

La capacità IT si sta espandendo dai data center principali alla rete edge, che richiede gruppi di continuità (UPS) per adattarsi e fornire una maggiore sicurezza. La rete edge non è più un semplice armadio per l’archiviazione dati e l’attrezzatura di rete. L’architettura distribuita e decentralizzata ora è fondamentale per l’ambiente informatico.

La proliferazione dell’Internet of Things (IoT) e dei servizi cloud ha creato nuove aspettative per l’Edge Computing. I consumatori si aspettano un servizio sempre attivo, con una risposta pressoché istantanea come fattore chiave. Questo alimenta una crescente necessità di centri Edge locali in grado di elaborare i dati più vicino all’utente.

La maggior parte di questa infrastruttura IT si basa sui rack e sulle apparecchiature montate al loro interno. Per proteggere il funzionamento di server critici e componenti di rete è essenziale avere un sistema UPS affidabile nelle vicinanze per garantire la disponibilità continua dei sistemi critici. Ovunque si trovino questi rack, la protezione dell’alimentazione deve essere inclusa insieme agli altri componenti. Nella maggior parte dei casi, il sistema UPS è montato nel rack IT insieme alle apparecchiature che protegge.

In virtù della loro importanza, gli odierni spazi informatici basati su rack sono critici per l’azienda e i Responsabili IT sono sempre più spinti a proteggerli. Affidabilità significa disponibilità e ciò inizia con l’alimentazione continua. Le prestazioni di computing dipendono dall’alimentazione di backup affidabile fornita dall’UPS, direttamente nel rack.

All’interno del rack

I server montati su rack sono al centro degli odierni sistemi informatici di rete. Questi componenti critici hanno bisogno di una protezione dell’alimentazione affidabile e compatta che tenga il passo con le loro crescenti esigenze. Il rack per server da 19" è la struttura o l’armadio standard per il montaggio di queste apparecchiature e consente configurazioni hardware ad alta densità con un ingombro a pavimento ridotto. Le apparecchiature montabili su rack vengono installate mediante il fissaggio del pannello frontale al rack con bulloni o clip. Grazie al consolidamento di server e UPS in un unico rack, è possibile ottenere grandi vantaggi in termini di risparmio di spazio.

Progettati per server e apparecchiature di rete utilizzati in ambienti con montaggio su rack, i sistemi rack UPS sono ideali per applicazioni e sistemi mission-critical, workstation di rete, server, armadi IDF/di rete, periferiche di rete di grandi dimensioni, VoIP e workstation.

Le reti convergenti di oggi richiedono una maggiore disponibilità e affidabilità. I professionisti IT hanno bisogno di sistemi di protezione dell’alimentazione di maggiore densità in grado di adattarsi a tensioni di carico e tipi di prese misti, conservando però la facilità di installazione e di manutenzione. Queste applicazioni richiedono inoltre sistemi UPS con funzionalità di comunicazione per fornire la gestione SNMP e basata su web, nonché la connessione per sensori ambientali.

I rack possono essere utilizzati in un’ampia varietà di posizioni e ambienti, il che significa che un UPS montato su rack deve essere in grado di funzionare correttamente anche in questi luoghi. Possono essere collocati ovunque, dai data center di grandi dimensioni agli armadi di rete e altri siti Edge remoti.

Topologie di alimentazione dei rack UPS

I sistemi rack sono generalmente uno di questi due tipi di configurazioni di UPS:

UPS online (a doppia conversione): l’UPS online fornisce alimentazione AC continua e di alta qualità alle apparecchiature senza interruzioni durante il trasferimento alla batteria. Protegge le apparecchiature da praticamente qualsiasi problema di alimentazione causato da interruzioni, abbassamenti, fluttuazioni di tensione, sovratensioni o interferenze. Rispetto alle unità line-interactive, un vero UPS online a doppia conversione fornisce il 100% di condizionamento della corrente elettrica, tempi di trasferimento nulli per il passaggio alla batteria, nessuna variazione della tensione in uscita e una migliore soppressione dei transitori.Quando si tratta di carichi IT critici, solo la tecnologia a doppia conversione online protegge completamente da ogni eventualità.

UPS line-interactive: i sistemi UPS line-interactive forniscono sia il condizionamento dell’alimentazione che l’alimentazione ausiliaria a batteria. Questa tecnologia è particolarmente efficace nelle zone in cui le interruzioni sono rare mentre sono comuni le fluttuazioni dell’energia elettrica. I sistemi UPS line-interactive supportano un ampio range di fluttuazioni della tensione in ingresso prima di passare all’alimentazione ausiliaria a batteria. Oltre all’alimentazione ausiliaria a batteria, gli UPS line-interactive assicurano un controllo migliore delle fluttuazioni dell’energia elettrica rispetto ai sistemi offline. Il vantaggio critico degli UPS line-interactive è la circuiteria di innalzamento della tensione e il range di tensione in ingresso accettata dall’UPS. Più ampio è il range, più completa sarà la protezione di cui potrai disporre. Fornisce il condizionamento dell’alimentazione con un’interruzione di alimentazione di 4-6 millisecondi durante il trasferimento al backup della batteria.

Vertiv offre sistemi rack UPS leader del settore

Vertiv offre la linea più completa del settore di sistemi UPS per montaggio su rack per applicazioni di rete edge con tecnologie online e line-interactive. Questi sistemi sono progettati per garantire affidabilità e flessibilità, coniugando capacità di potenza e funzionalità operative eccezionali nel formato più piccolo possibile.

Online

Line-interactive

Vertiv™ Edge è una famiglia di UPS line-interactive a onda sinusoidale altamente affidabile, efficiente e flessibile, con modelli che vanno da 500 a 3.000 VA in fattori di forma 1U, 2U, 3U, mini-tower, rack/tower (a seconda del modello). Con un fattore di potenza 0.9, uscite controllabili e opzioni di autonomia estese, Vertiv Edge è una soluzione conveniente per proteggere i server e le apparecchiature di rete nelle applicazioni IT distribuite e Edge.

PARTNER
Presentazione
PARTNER
Presentazione
Login dei partner

Lingua & Ubicazione