Stato di attivazione
Contatta il supporto per i partner Vertiv: NoiPerVoi@vertivco.com
Rivolgiti a un rappresentante di Vertiv che lavorerà al tuo fianco e ti aiuterà a realizzare progetti complessi in base alle tue esigenze. Se la tua organizzazione ha bisogno di assistenza tecnica per un grande progetto, Vertiv può fornirti tutto il supporto necessario.
Molti clienti si affidano ai reseller che sono partner di Vertiv per l’acquisto di prodotti ideali per le loro applicazioni IT. Affidati alle elevate competenze dei nostri partner che, grazie ai prodotti Vertiv, sono in grado di offrire soluzioni complete per infrastrutture e applicazioni IT: dalle specifiche alla vendita all’assistenza.
Sai già di cosa hai bisogno? Vorresti la comodità dell’acquisto e della spedizione online? Alcune categorie di prodotti Vertiv si possono acquistare tramite un reseller online.
Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.
AI’s hidden impact and Vertiv’s vision for the data center of the future
Within an industry expected to grow from $2.4 billion in 2023 to $33 billion by 2027, data center infrastructure solutions providers like Vertiv are developing new solutions to support these new demands.
This report looks at new challenges driven by the increased use of AI and how Vertiv envisions the data center of the future meeting these challenges.

Key takeaways:
- Increased power demands are creating challenges around sustainability and performance that industry needs to address
- The need for the data center industry to be more energy efficient and reduce dependency on power from the grid
- Uninterruptible power supplies (UPS), battery energy storage systems (BESS), and liquid cooling systems are expected to power up this vision
Challenges:
- Retrofitting cooling and power systems can be very costly
- High density liquid cooled racks can leave empty white space
- High-density servers based mostly on air-cooling will require new systems to remove more heat
- Finding a balance between driving the current generation of technology and investing sufficiently for the future while reflecting the needs of the enterprise colocation market
Start preparing your infrastructure for the future
In a 2024 survey conducted by GlobalData, around 27% of businesses stated that they already had a high adoption rate of AI in their workflows.
Looking ahead, GlobalData forecasts that AI rollout will continue its momentum throughout 2024 and beyond. By 2030 alone, the global AI market is predicted to be worth more than $909bn.
The industry seeks to move towards digitalization. Download the report and start preparing your critical infrastructure to overcome the challenges of the AI era.
Grazie per la partecipazione
Ci auguriamo che tu abbia trovato utile questa risorsa. Per ulteriore assistenza, contatta Vertiv tramite la pagina dei contatti