Rivolgiti a un rappresentante di Vertiv che lavorerà al tuo fianco e ti aiuterà a realizzare progetti complessi in base alle tue esigenze. Se la tua organizzazione ha bisogno di assistenza tecnica per un grande progetto, Vertiv può fornirti tutto il supporto necessario.

Ulteriori informazioni

Molti clienti si affidano ai reseller che sono partner di Vertiv per l’acquisto di prodotti ideali per le loro applicazioni IT. Affidati alle elevate competenze dei nostri partner che, grazie ai prodotti Vertiv, sono in grado di offrire soluzioni complete per infrastrutture e applicazioni IT: dalle specifiche alla vendita all’assistenza.

Trova un reseller

Sai già di cosa hai bisogno? Vorresti la comodità dell’acquisto e della spedizione online? Alcune categorie di prodotti Vertiv si possono acquistare tramite un reseller online.


Trova un reseller online

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

Centro di assistenza per la sicurezza

Obiettivo

Ci impegniamo a fornire prodotti sicuri e prendiamo sul serio tutti gli aspetti relativi alla sicurezza. Lavoriamo con cura per esaminare, convalidare ed eliminare rapidamente le vulnerabilità che ci vengono segnalate.

Il team incaricato degli incidenti relativi alla sicurezza (SIRT, Security Incident Response Team) di Vertiv ha l'obiettivo di ridurre al minimo i rischi per la sicurezza fornendo informazioni tempestive ed eliminando le vulnerabilità della nostra rete, dalle risorse sul Web e dai prodotti. Sono inclusi servizi e soluzioni hardware e software.

Il SIRT gestisce la ricezione, l'analisi, le indagini e la risoluzione dei problemi di sicurezza. Il SIRT coordina anche la divulgazione delle informazioni relative alle vulnerabilità di sicurezza.

Apprezziamo le segnalazioni da parte di ricercatori indipendenti, organizzazioni di settore, fornitori e clienti interessati alla sicurezza.

Segnala un problema di sicurezza

800x600-217263_244965.jpg

Policy

La nostra policy prevede un processo coordinato di divulgazione delle vulnerabilità. Il processo consente alle parti indipendenti che individuano una vulnerabilità in un prodotto Vertiv di segnalarcela direttamente, dandoci il tempo necessario per indagare e risolvere il problema prima che venga reso pubblico. In questo modo si proteggono i clienti di Vertiv riconoscendo al tempo stesso l'impegno di chi invia le segnalazioni. Se una vulnerabilità segnalata riguarda il prodotto di un fornitore, il SIRT si coordinerà con il fornitore per eliminarla. Durante l'indagine sulla vulnerabilità il SIRT rimarrà in contatto con chi invia la segnalazione e indicherà le fasi successive concordate insieme.

Incoraggiamo la segnalazione coordinata delle vulnerabilità di sicurezza dei prodotti. Ricercatori nel campo della sicurezza, gruppi di settore, enti pubblici e fornitori possono segnalare a Vertiv le potenziali vulnerabilità di sicurezza dei prodotti.

Segnala un problema di sicurezza di un prodotto

Se la vulnerabilità riguarda solo un prodotto Vertiv, fai click su "Segnala un problema di sicurezza di un prodotto" qui sotto.

Specifica quanto segue:

  • Prodotto e versione
  • Descrizione della potenziale vulnerabilità
  • Eventuale configurazione specifica necessaria affinché il problema si manifesti
  • Proof of concept o codice dell'exploit, se disponibile
  • Potenziale impatto
  • Numero CVE
  • Azienda o organizzazione
  • Strumento utilizzato per scoprire la potenziali vulnerabilità

Segnala altri problemi di sicurezza

Per tutti gli altri problemi di sicurezza, fai click su "Segnala altri problemi di sicurezza" qui sotto.

Specifica quanto segue:

  • URL del sito web o percorso
  • Tipo di potenziale vulnerabilità (XSS, injection ecc.)
  • Istruzioni per riprodurre la potenziale vulnerabilità
  • Proof of concept o codice dell'exploit, indicando il modo in cui un malintenzionato potrebbe approfittare della potenziale vulnerabilità
  • Potenziale impatto

Prendiamo sul serio le preoccupazioni relative alla sicurezza e lavoriamo con cura per valutarle e affrontarle tempestivamente. I tempi di risposta dipenderanno da molti fattori, come la gravità, il prodotto interessato, la fase del ciclo di sviluppo, i cicli di valutazione della qualità e il fatto che il problema sia risolvibile solo in una versione principale.

La risoluzione del problema può avvenire con diversi metodi:

  • Una nuova versione
  • Una patch
  • Istruzioni per scaricare e installare un aggiornamento o una patch di terzi
  • Una soluzione per mitigare la vulnerabilità

Non tutte le segnalazioni ricevute si tradurranno in vulnerabilità convalidate e non garantiamo una soluzione specifica per tutte le problematiche segnalate.

PARTNER
Presentazione
PARTNER
Presentazione
Login dei partner

Lingua & Ubicazione