Trabalhar com nossa equipe de vendas Vertiv possibilita que designs complexos sejam configurados de acordo com as suas necessidades específicas. Se você pertence a uma organização buscando orientação técnica para um projeto grande, a Vertiv pode proporcionar o suporte de que você necessita.

Saiba mais

Muitos clientes trabalham com um parceiro revendedor da Vertiv para comprar produtos Vertiv para suas aplicações de TI. Os parceiros têm amplo treinamento e experiência, e estão em uma posição única para especificar, vender e dar suporte a todas as soluções de infraestrutura e TI com os produtos da Vertiv.

Encontre um Revendedor

Já sabe do que você precisa? Quer a conveniência da compra on-line e envio? Algumas categorias de produtos Vertiv podem ser adquiridas por meio de um revendedor on-line.


Encontre um revendedor on-line

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista da Vertiv altamente qualificado que o ajudará e orientará para a solução certa.



Entre em contato com um Especialista da Vertiv

Vertiv Apoia os Esforços de Telecom para Reduzir o Uso de Energia com Comprovadas Soluções de Infraestrutura Digital

Os data centers e as teles, que ajudaram a manter o mundo conectado e os negócios funcionando durante a pandemia da COVID-19, já estão se preparando para um cenário pós-pandemia. Embora fazendo investimentos para tornar realidade os planos de transformação digital estimulados pelas medidas de distanciamento social da pandemia, essas instalações de missão crítica também estão buscando formas de serem mais sustentáveis, especialmente em termos do consumo de energia. Na Vertiv, como habilitadores de infraestrutura digital essencial e soluções de serviços, damos suporte a clientes para que eles superem esse importante desafio ecológico.

Abordar a questão do consumo energético é crucial uma vez que os data centers são responsáveis por aproximadamente 1% do total do consumo energético global. O esperado crescimento exponencial no tráfego, desencadeado pelos novos serviços de 5G, deve aumentar esse percentual em quatro vezes. Para as teles e seus clientes, a perspectiva se traduz tanto em um maior consumo de energia quanto no aumento dos custos a ele associado.

Em fevereiro de 2020, apenas algumas semanas antes da Organização Mundial da Saúde declarar a pandemia da COVID-19, a qual forçou a impulsão massiva da digitalização, a empresa global de consultoria McKinsey & Company publicou um estudo analisando a necessidade das empresas de telecom de buscar um caminho mais ecológico. No estudo, a McKinsey prevê que o número de data centers aumentaria conforme mais serviços fossem sendo fornecidos no edge. O estudo mostra que os data centers são responsáveis por 5% a 10% dos custos com energia das operadoras de telecom, enquanto as próprias teles são responsáveis por 2% a 3% do consumo total global de energia e estão normalmente entre as empresas que mais consomem energia em seus mercados.

O estudo da McKinsey afirmou que apenas 15% da energia das teles é consumida enquanto elas transferem dados, enquanto os outros 85% são desperdiçados devido à perda de calor gerada pelos amplificadores de potência e equipamentos mantidos ociosos quando não há nenhuma transmissão de dados acontecendo. Outros culpados incluem ineficiências envolvendo retificadores, sistemas de refrigeração e unidades de bateria. Resolver esse desperdício de energia e aumentar a eficiência no uso da energia são as áreas onde a Vertiv entra para proporcionar soluções inovadoras para a infraestrutura.

No ano passado, a Vertiv se associou à Telefônica Colômbia, a subsidiária colombiana da operadora espanhola Telefónica, para instalar um sistema de refrigeração Vertiv™ Supersaver nas instalações da empresa de telecom. O sistema de gerenciamento térmico de alta eficiência e alta capacidade permite que a Telefônica Colômbia reduza o consumo de energia em seu data center, bem como reduza sua pegada de carbono e a ajuda a estar em conformidade com as rígidas regulamentações relacionadas à energia. A empresa espera que a solução da Vertiv reduza seu uso de energia em aproximadamente 40% nas unidades com maior consumo.

Em outra empresa de telecom, a Vertiv instalou o sistema de refrigeração Liebert™ PDX com o economizador Econophase™ por refrigerante bombeado em diversos instalações da empresa na América Latina. Projetado para espaços pequenos como salas de servidores e armários de rede, o sistema de refrigeração de expansão direta oferece a maior eficiência, a maior proteção e a maior capacidade por espaço ocupado da indústria. Graças a esta implementação, a empresa reduziu o seu uso de energia anual em 30%, com uma potencial economia de 50% no uso anual de energia. Além de atender data centers e empresas de telecom, o sistema também é muito adequado para outros setores, incluindo bancos, educação, saúde, governo e varejo.

A pandemia da COVID-19 mudou fundamentalmente a forma pela qual as empresas conduzem seus negócios, bem como alterou a forma como os clientes interagem com elas. Mesmo assim, através dessa importante transformação no mercado, diversas empresas, incluindo as teles, se comprometeram a fazer maiores esforços em relação a sustentabilidade. Na Vertiv, temos orgulho de dar suporte a esses clientes possibilitando a continuidade dos negócios e serviços críticos e também fornecendo soluções que contribuem para que seja feito um melhor uso dos recursos do nosso planeta.

Conteúdo Relacionado

Selecione o seu país e idioma