Trabalhar com nossa equipe de vendas Vertiv possibilita que designs complexos sejam configurados de acordo com as suas necessidades específicas. Se você pertence a uma organização buscando orientação técnica para um projeto grande, a Vertiv pode proporcionar o suporte de que você necessita.

Saiba mais

Muitos clientes trabalham com um parceiro revendedor da Vertiv para comprar produtos Vertiv para suas aplicações de TI. Os parceiros têm amplo treinamento e experiência, e estão em uma posição única para especificar, vender e dar suporte a todas as soluções de infraestrutura e TI com os produtos da Vertiv.

Encontre um Revendedor

Já sabe do que você precisa? Quer a conveniência da compra on-line e envio? Algumas categorias de produtos Vertiv podem ser adquiridas por meio de um revendedor on-line.


Encontre um revendedor on-line

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista da Vertiv altamente qualificado que o ajudará e orientará para a solução certa.



Entre em contato com um Especialista da Vertiv

A Vertiv é Classificada como Líder Global no Mercado de Refrigeração de Data Centers que Rapidamente Evolui

dezembro 11, 2020

Pesquisa realizada pela Omdia revela que tecnologias inovadoras e sustentáveis como refrigeração por água gelada ou evaporativa, assim como algumas formas de refrigeração líquida, estão sendo adotadas mais amplamente

Columbus, Ohio [Dezembro 11, 2020] A Vertiv (NYSE: VRT uma fornecedora global de soluções de infraestrutura crítica e continuidade, foi classificada pela empresa analista de tecnologia Omdia como a maior fornecedora global em um mercado de refrigeração de data centers que continua passando por mudanças e inovação. A pesquisa recentemente divulgada destaca que tecnologias de rejeição de calor estabelecidas, como as de Refrigeração por Expansão Direta (DX), por Água Gelada e Evaporativa, continuam a dominar ao mesmo tempo em que se tornam mais sustentáveis. Além disso, novas tecnologias, como algumas formas de refrigeração líquida, devem crescer conforme os operadores de data centers buscam por formas de melhorar a eficiência e lidar com a computação que cada vez usa mais energia.

O trabalho da Omdia, Data Center Thermal Management Report 2020, publicado no final de 2020 e baseado em dados de 2018 e 2019, afirma que a Vertiv possui uma participação de 23,5% no Mercado global de refrigeração de data centers – mais do que 10% acima de seu concorrente mais próximo. O mercado para tecnologia de refrigeração de data centers tem uma projeção de crescimento de 3,3 bilhões de dólares em 2020 para mais de 4,3 bilhões em 2024, de acordo com a Omdia. A Vertiv também lidera o mercado global de tecnologias térmicas perimetrais, com uma participação de mercado de 37,5%, que é mais do que 20% acima do fornecedor mais próximo.

Além de analisar a posição de mercado, o relatório proporciona insights e inteligência sobre como a tecnologia de refrigeração de data centers está evoluindo. Tecnologias estabelecidas, como chillers e refrigeração perimetral, permanecem com uma grande fatia do mercado. De acordo com a Omdia, split por expansão direta ainda é a forma principal de rejeição de calor no gerenciamento térmico do data center, mas a rejeição de calor por água gelada e evaporativa direta estão ganhando impulso. Além disso, o ímpeto dos fornecedores de serviços de nuvem e de colocation tem acelerado, levando ao crescimento de dois dígitos para as unidades de tratamento de ar (AHU).

A Omdia prevê que também haverá um crescimento forte em algumas formas de refrigeração líquida –de imersão e direta para o chip – que devem dobrar entre 2020 e 2024. Diversos fatores estão contribuindo para essa mudança, incluindo o consumo de energia pelos chips e pelos servidores, o crescimento do edge, o aumento das densidades dos racks, bem como as exigências de eficiência energética e sustentabilidade.

Lucas Beran, analista principal para a área de pesquisa sobre nuvem e data centers e autor do trabalho, disse: “O mercado de gerenciamento térmico de data centers está no pico de um ponto de inflexão. Atualmente, os produtos e soluções térmicas existentes a base de ar estão impulsionando o crescimento, mas são limitados por sua capacidade de refrigeração de densidades de racks acima de 10kW. As novas tecnologias, produtos e designs estão chegando ao mercado para ajudar no suporte a essas implementações de alta densidade e operações mais eficientes, levando a uma mudança na dinâmica do mercado até 2024.”

Na América Latina, a Vertiv tem visto uma crescente adoção de sistemas que buscam aproveitar ao máximo as condições ambientais externas para climatizar ambientes de TI, especialmente as tecnologias de Free Cooling e Adiabáticas. Isso demonstra que mesmo em uma região tão heterogênea em relação ao clima quanto a nossa, alternativas bem executadas podem entregar eficiências e níveis de PUE consideráveis. Isso tem um impacto direto na redução dos custos operacionais do data center,” disse Rafael Garrido, vice-presidente da Vertiv América Latina.

Além das inovações internas, a Vertiv está também trabalhando com grupos de liderança intelectual da indústria e recentemente tornou-se um Membro Platinum do Projeto de Computação Aberta (do inglês Open Compute Project, OCP). O papel da Vertiv incluirá dar suporte a iniciativas sobre adoção da refrigeração líquida através dos projetos de Soluções de Refrigeração Avançadas (ACS) e Instalações de Refrigeração Avançadas (ACF). O objetivo é trazer diretrizes e melhores práticas para as tecnologias de refrigeração líquida direta ao chip e de imersão, bem como possibilitar práticas para instalações de data centers adotarem refrigeração líquida.

A pesquisa própria da Vertiv sobre tecnologias térmicas também aponta para inovações futuras. De acordo com o relatório Data Center 2025: Mais Próximo do Edge, a indústria de data centers passou por uma mudança em larga escala para a economização, impulsionada pelos operadores de hyperscale e fornecedores de colocation, ao mesmo tempo em que simultaneamente levava a remoção de calor para perto dos servidores através dos sistemas de refrigeração líquida e porta traseira, projetados para dar suporte aos racks de alta densidade comuns em instalações de computação de alto desempenho (HPC). Dos mais de 800 profissionais de data centers que responderam à pesquisa, 42% esperam que as futuras demandas de refrigeração sejam atendidas por sistemas mecânicos, enquanto 22% dizem que elas serão atendidas pela refrigeração líquida e ar externo, um resultado provavelmente motivado pelas densidades de rack mais extremas vistas atualmente.

Para maiores informações sobre a Vertiv, acesse Vertiv.com ou nos encontre nas redes sociais: Facebook, LinkedIn, e Twitter.

 

Sobre a Vertiv

A Vertiv (NYSE:VRT) reúne hardware, software, analytics e serviços contínuos para garantir que as aplicações vitais dos clientes funcionem continuamente, tenham um desempenho ótimo e que cresçam de acordo com as necessidades do seu negócio. Como Arquitetos da Continuidade, a Vertiv resolve os mais importantes desafios enfrentados pelos atuais data centers, redes de comunicação e instalações comerciais e industriais, com um portfólio de soluções e serviços de energia, refrigeração e infraestrutura de TI que se estende do Cloud ao Edge da Rede. Com sede em Columbus, Ohio, EUA, a Vertiv emprega cerca de 20 mil pessoas e faz negócios em mais de 130 países. Para mais informações, e para as últimas notícias e conteúdos da Vertiv, visite Vertiv.com.

 

CONTATO

Ivis Fernandez
Fusion Communication Inc.
ivis@fusioncomminc.com
+1 3053355883

Selecione o seu país e idioma