Rivolgiti a un rappresentante di Vertiv che lavorerà al tuo fianco e ti aiuterà a realizzare progetti complessi in base alle tue esigenze. Se la tua organizzazione ha bisogno di assistenza tecnica per un grande progetto, Vertiv può fornirti tutto il supporto necessario.

Ulteriori informazioni

Molti clienti si affidano ai reseller che sono partner di Vertiv per l’acquisto di prodotti ideali per le loro applicazioni IT. Affidati alle elevate competenze dei nostri partner che, grazie ai prodotti Vertiv, sono in grado di offrire soluzioni complete per infrastrutture e applicazioni IT: dalle specifiche alla vendita all’assistenza.

Trova un reseller

Sai già di cosa hai bisogno? Vorresti la comodità dell’acquisto e della spedizione online? Alcune categorie di prodotti Vertiv si possono acquistare tramite un reseller online.


Trova un reseller online

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

IT edge nel settore dell'istruzione

novembre 07, 2022

Sfide dell'infrastruttura IT nel settore dell'istruzione

La formazione si affida sempre più alla tecnologia. L'infrastruttura IT, nel mondo della scuola, deve supportare nuove strategie e soluzioni per il futuro della didattica.

Dipendenza crescente dalla tecnologia

Nel settore dell'istruzione, la tecnologia si sta evolvendo rapidamente, soprattutto da quando sono stati introdotti computer e tablet. Oggi le scuole dipendono sempre più dall'IT, sia in aula che da remoto. Studenti e insegnanti si affidano a sistemi, dispositivi e reti IT per la didattica a distanza. Le strutture scolastiche stanno anche adottando sempre più dispositivi dell'Internet of Things (IoT) per rafforzare la sicurezza, migliorare la gestione del riscaldamento/condizionamento e ridurre il consumo energetico.

La prossima ondata

Dalla realtà virtuale alle smart board, fino agli eSport, vengono introdotte nuove tecnologie per migliorare l'esperienza degli studenti e degli insegnanti. Le nuove tecnologie comportano nuove esigenze a livello di alimentazione e i sistemi esistenti potrebbero risultare inadeguati. Senza una protezione idonea, questi sistemi potrebbero risentire di problemi legati all'alimentazione, come sovratensioni e cali di tensione che altrimenti sarebbero impercettibili. Oggi le scuole devono proteggere in modo efficiente i dispositivi elettronici in aula, negli uffici amministrativi e nelle strutture contro gli imprevisti legati all'energia elettrica.

Strutture obsolete, supporto in loco ridotto al minimo

La qualità della didattica non dovrebbe dipendere dall'età della struttura, ma inevitabilmente negli edifici più vecchi sorgono delle difficoltà quando si introducono nuove soluzioni. Inoltre, il personale IT centralizzato può accusare un certo stress nei trasferimenti da scuola a scuola per risolvere i problemi tecnologici. L'infrastruttura IT di oggi può compensare molti problemi delle strutture attraverso soluzioni come i sistemi in rack integrati, che creano ambienti a temperatura controllata e fisicamente sicuri per le apparecchiature IT. Esistono diverse soluzioni di monitoraggio da remoto per la gestione centralizzata dei sistemi IT e infrastrutturali, che consentono di ridurre i trasferimenti del personale IT, di aumentare i tempi di attività e di velocizzare la risoluzione dei problemi.

Le lezioni in aula e l'edge

Il mondo della scuola si affida sempre di più ai sistemi IT sia per l’insegnamento che per l’apprendimento, in aula e da remoto. I cambiamenti in corso determinano nuove esigenze per l'infrastruttura IT delle scuole, con la necessità di siti edge affidabili in grado di supportare l'afflusso di dati.

Scopri come le nostre soluzioni possono aiutarti a prepararti alla digitalizzazione, in classe.

Ulteriori informazioni

Soluzioni di Vertiv per affrontare le sfide dell'IT nel settore dell'istruzione

Soluzioni per la protezione dell'alimentazione

Che si tratti di proteggere i sistemi tecnologici con una strategia distribuita o centralizzata, gli UPS (uninterruptible power supplies [gruppi di continuità]) resistenti e scalabili costituiscono la spina dorsale della rete nel campo dell'istruzione. Contribuiscono alla continuità e a evitare danni alle apparecchiature, erogando un'alimentazione elettrica pulita e costante.

Le soluzioni UPS Vertiv™ sono progettate per massimizzare la flessibilità, la scalabilità e l'efficienza della gestione delle apparecchiature IT nel campo dell'istruzione. Offrono un'autonomia eccellente grazie alla batteria interna sostituibile a caldo e si possono configurare con batterie esterne per un'autonomia ancora maggiore. Il nostro calcolatore dell'autonomia aiuta a configurare le batterie per ogni sistema specifico.

Vertiv™ Liebert® GXT5 è un UPS online a doppia conversione che protegge con efficacia contro le interruzioni dell'alimentazione e condizionamento continuo, in un sistema compatto e flessibile. L'UPS line-interactive con batterie agli ioni di litio Vertiv™ Edge si occupa del condizionamento dell'alimentazione e dell'alimentazione di backup a batteria per le apparecchiature IT fondamentali, come server e apparecchiature di rete, proteggendo le applicazioni business-critical in caso di interruzione imprevista dell'alimentazione o di picchi di tensione improvvisi. I sistemi UPS di Vertiv™ con batterie al piombo-acido regolate da valvole (valve-regulated lead-acid, VRLA) sono coperti da una garanzia di tre anni. I sistemi UPS di Vertiv™ con batterie agli ioni di litio sono coperti da una garanzia di cinque anni.

Entrambi i tipi di sistemi sono disponibili con il pacchetto Vertiv™ Power Assurance, che libera il personale IT dalle incombenze della manutenzione.

Distribuzione dell'alimentazione nel rack

I rack IT aiutano a organizzare e proteggere le apparecchiature IT e le rPDU costituiscono una soluzione ideale per distribuire l'alimentazione all'interno del rack. Le rPDU intelligenti Vertiv™ Geist™ non si limitano a distribuire in modo affidabile l'alimentazione: offrono visibilità sul consumo energetico dei rack e dei dispositivi e possono addirittura consentire di attivare e disattivare le prese per arrestare e riavviare da remoto le apparecchiature collegate.

Trova la rPDU ideale per la tua applicazione

Gestione remota dell'infrastruttura

Le soluzioni intelligenti di Vertiv per le infrastrutture consentono il monitoraggio da remoto, per semplificare e ottimizzare la gestione delle apparecchiature IT. I sistemi UPS Vertiv Liebert si possono configurare con schede di comunicazione per il monitoraggio dell'UPS attraverso i sistemi di gestione degli edifici e delle infrastrutture o con un'app dedicata. Le rPDU intelligenti Vertiv Geist monitorano il consumo energetico dell'unità e dell'uscita e si possono configurare con sensori per il monitoraggio ambientale all'interno del rack.

Per un approccio più completo al monitoraggio ambientale, Vertiv™ Environet™ Alert è una soluzione di monitoraggio facile da implementare che emette degli avvisi se si verificano condizioni ambientali tali da compromettere il funzionamento delle apparecchiature, per intervenire in modo proattivo.

Scopri i dettagli di Vertiv Environet

Soluzioni infrastrutturali integrate

Se si installano soluzioni tecnologiche per l'istruzione in un ambiente non progettato per l'IT, una soluzione integrata può fornire protezione completa per le apparecchiature, semplificando al contempo l'implementazione. Le soluzioni per rack integrate di Vertiv eliminano la necessità di integrazione in loco, garantendo al contempo la personalizzazione dell'infrastruttura in base alle apparecchiature e all'ambiente.

Scopri il valore delle soluzioni integrate

background: #000000; background-image: url(https://www.vertiv.com/49e771/contentassets/341005e222124507a0211f1cb88fca90/world-illustration.svg); background-size: 50%; background-repeat: no-repeat; background-position: left 101%; ">

Abbiamo quello che fa per te. Parlaci del tuo edge

Parlaci del tuo progetto: ti aiuteremo a comprendere le tue esigenze e a connetterti con l'infrastruttura IT ideale per il tuo edge.

Nome*
Cognome*
Indirizzo e-mail*
Azienda*
Paese*
CAP*
Consenso all'informativa sulla privacy

Confermo di aver ricevuto e letto questa informativa sulla privacy sul trattamento dei dati personali (in conformità all'articolo 13 del regolamento 679/2016 UE) e:

Acconsento al trattamento dei miei dati personali per finalità di marketing, compreso l'invio di e-mail informative su tendenze del mercato, eventi, offerte e lanci di prodotti.



Grazie per l'invio!

Qual è il tuo edge?
PARTNER
Presentazione
PARTNER
Presentazione
Login dei partner

Lingua & Ubicazione